This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:如果输入电压仅为12V、输出电压可以设置输出电压12V?

Guru**** 2598025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659779/lmr16030-if-vin-is-only-12v-vout-can-set-output-12v

器件型号:LMR16030

如果 Vin 仅为12V、Vout 可以设置输出12V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    去了,

    器件将出现压降,输出电压大致计算如下:

    最大占空比* VIN - Iout*高侧 FET Rdson -电感器的 DCR * Iout


    ----阿姆布雷什