This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:TPS51285B OCP 设置

Guru**** 2553780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622951/tps51285b-tps51285b-ocp-settings

器件型号:TPS51285B

您好、先生:

TPS51285B OCP 设计。

Iout 保护点:10A, 如何设计?

规格内容说明、但不是很了解。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    首先、您可以根据模板3+4计算 OCP。 IOCL 是 OC 点。

    从表中可以得到、如果 Vin、Vout 和 LC 电路 是固定的、OCP 将取决于低侧 MOSFET 的 Rdson 和 CS 引脚电阻(RCS)、 如果 MOSFET 也是固定的、那么您只能调节 RCS 以获得所需的 OCP 点、我建议您将 OCP 设置为(1.5~2) Iout、当然、您还需要注意 MOSFET 的 ID 和指示器电流能力、 甚至需要考虑输入电压源电流能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    为了提供良好的精度和经济高效的解决方案、该器件支持温度补偿 MOSFET RDS (on)检测。 因此、您应该设置 RCS。 您可以执行以下步骤。 您还可以参阅 DS page 18。

    1、设置 I (OCL_DC)。 例如:您设置10A。

    2、计算纹波、请使用公式:IRIPPLI=(Vin-Vout) x Vout/(L x Fsw x Vin)。

    3、计算 Vtrip。 VTRIP=RDS (ON) x (Iocl_dc-IRIPPL/2)。 在公式中、RDS (on)是低侧 RDS (on)。

    4、计算 RCS。 RCS = 8 x (VTRIP-1mV)/ICS。 IC 为50uA。 请注意、使用以下公式确认 VCS 电压在所有工作温度范围内处于0.2V 至2V 的范围内:VCS=ICS x RCS{(25-TA) x0.0045-1}。 其中 TA 是工作温度。

    此致。