This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:在运输过程中电池平衡故障和完全放电

Guru**** 2410490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655290/bq20z95-cell-balancing-failure-and-full-discharging-during-shipment

器件型号:BQ20Z95

您好!

我们使用2S1P LI-PO 电池(4000mA)连接到 PCM (BMS)板(随附原理图)。

我们的电池= 7.4V@4000mA。

 

最近、我们在使用新电池时遇到了大量故障(50%)。

我们50%的故障与以下方面相关:

    1. 电池平衡故障。
    1. 运输过程中完全放电。
    1. 低容量。

 

我们正在寻找 根本原因。

 

问题:

  1. 它是否与 GG 文件配置(附加)相关?
  2. 之前是否有人在使用 BQ20Z95的2S1P 时遇到过类似问题?
  3. 它是否与 PCM 板(随附的原理图)或电芯相关?
  4. 我们 将最小电池偏差寄存器设置为= 1750 (支持电池平衡)是否与故障相关?

e2e.ti.com/.../BQ20Z95_5F00_PCM-Schematic.pdf

e2e.ti.com/.../1385.BQ20Z95_5F00_PCM-Schematic.pdf

 谢谢、

AVI

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的 GG 文件。

    e2e.ti.com/.../2S1P_5F00_BQ20Z95_5F00_GG_5F00_10012018.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avi、您好!

    还请发送器件的快速日志或一系列日志、展示:

    电池平衡故障
    2.运输过程中完全放电
    3.低容量

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的快速回复。

    随附了使用 TI 软件的电池日志快照之一的示例。

    这是空运后的情况。

    如果您需要更多信息、请提供建议。

    谢谢、

    AVI

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avi、您好!

    感谢您提供寄存器、原理图和 gg 文件的图像。

    您能否从某些受影响的器件发送一些文本日志并根据故障机制进行标记:(1)电池平衡(2)在运输过程中完全放电(3)低容量。

    此外、有关该问题的更多背景信息:

    1) 1)在50%故障率之前、您配送了多少个电池组?
    2) 2)有多少个电池组遇到50%的故障率?
    3) 3)在遇到故障之前、电池组的设计是否发生了任何变化?
    4) 4)遇到故障之前、电池组的布局是否发生了任何变化?
    5) 5)在遇到故障之前、电池组的组件是否发生了任何变化?
    6) 6)电池组中的电池在发生故障之前是否发生了任何变化?
    7) 7)在遇到故障之前、电池组的监测计数据闪存中是否有任何变化?

    简而言之、是否有任何变化? 增量在跟踪问题方面非常有用:)

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

     

    请参阅我的在线评论。

     

    谢谢、

    AVI

    感谢您提供寄存器、原理图和 gg 文件的图像。

    您能否从某些受影响的器件发送一些文本日志并根据故障机制进行标记:(1)电池平衡(2)在运输过程中完全放电(3)低容量。

    此外、有关该问题的更多背景信息:

    1) 1)在50%故障率之前、您配送了多少个电池组?

    [AVI]过去3年、我们每年以大约3、K 的飞机和海上运输。


    2) 2)有多少个电池组遇到50%的故障率?

    [AVI]在从中国到以色列的最后3批货中(每批约1000件)、我们的故障率为50%。


    3) 3)在遇到故障之前、电池组的设计是否发生了任何变化?

    我们在最后一次发货之前更新了程序、但没有帮助。


    4) 4)遇到故障之前、电池组的布局是否发生了任何变化?

    [AVI]不、没有什么变化。


    5) 5)在遇到故障之前、电池组的组件是否发生了任何变化?

    [AVI]不、没有什么变化。


    6) 6)电池组中的电池在发生故障之前是否发生了任何变化?

    [AVI]不、没有什么变化。


    7) 7)在遇到故障之前、电池组的监测计数据闪存中是否有任何变化?

    [AVI]不、没有什么变化。

    简而言之、是否有任何变化? 增量在跟踪问题方面非常有用:)

     

    [AVI]没有 什么可以回忆的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avi、您好!

    感谢您提供内联备注-如前所述、您能否发送故障设备的日志、相应的 gg 文件和故障模式?

    寄存器的屏幕截图没有为我提供足够的信息来分析器件或开始确定根本原因。

    如果您不希望公开披露日志、我们可以在内部继续发送电子邮件。

    此致、
    Bryan Kahler