This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:REG0E 始终读取0x00

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622954/bq25890h-reg0e-always-reading-0x00

器件型号:BQ25890H

我不知道为什么 REG0E、电池电压寄存器总是读回0x00。

我知道它正在充电、我可以看到电流流入电池仿真器。  在上述情况下、电池电压为4V、根据仿真器、大约有0.5安的电流进入电池。  

我可以读取其他寄存器的实例状态

如果我将电池电压更改为2.8V、0x0B 回读0x8F、但电池电压仍读为0。

我错过了什么吗?  是否必须启用电池电压读回功能、或者仅在手动模式下可用?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BAH、没关系、我发现了转换使能位...