This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR12010:开关稳压器正在振铃

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR12010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622736/lmr12010-switching-regulator-is-ringing

器件型号:LMR12010

大家好、这是我的电源电路。

开关稳压器 LMR12010正在振铃。 (发出声音)

C_IN 是 铝电解电容器。

另一个电容器是片式陶瓷电容器。

电感器是  YCDM4018T-10uH 绕线功率电感器。

哪个组件产生振铃?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可能会首先在尽可能靠近引脚5的位置添加10uF 陶瓷输入电容器。 在10uF 时、您的输出电容器处于最小值。 我会尝试在输出上使用3 x 22uF。 请告诉我这是否可以解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John

    我尝试添加10uF 陶瓷输入电容器和

    添加2个22uF 钽电容器和3个22uF 电容器。

    每个2或3个22uF 电容器的情况都会减少纹波。

    2个22uF 输出电容器可减少振铃。 但仍能听到非常小的响声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否显示 SW 节点波形?