This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:SW 绝对最大负电压

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622225/bq25700a-sw-absolute-maximum-negative-voltage

器件型号:BQ25700A

您好!

我想知道 BQ25700A 的 SW 绝对最大负电压、

什么是2%占空比?

如何计算?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2%占空比计算示例:
    如果开关频率为1MHz、则占空比为1us。 2%是20ns。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    明白了、谢谢!

    Jeff