This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:欠压保护未启用

Guru**** 2814635 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1, BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622444/bq27742-g1-undervoltage-protection-not-enabling

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件: BQ25890H

我正在使用自己的开发板来验证我们的 BQ27742-G1设计。  我们的原理图之前由 TI 审阅、然后我们询问了如何实现反向电池保护、TI 提供了我们添加的以下电路。

我正在使用 N6705B 直流分析仪工作、该分析仪具有模拟电池的2象限电源。  使用示波器或 Fluke 179 DMM 进行测量。  

当我降低电池电压时、我达到大约2.3伏的点、Q1上的阻抗突然跳至大约5欧姆。  (电流下降是充电器开关模式)。

仿真器 电池 后安全 充电器 电流 Rdrop
3.763 4.155. 4.188. 4.2. -1.735 0.01902
3.455 3.915 3.954 3.976 -2.046 0.019062
2.526. 2.978. 3.024 3.044. -2.047 0.022472
2.364. 2.817. 2.865 2.88 -2.044 0.023483
2.296. 2.325 2.984. 2.9885 -0.132 4.992424.
2.05 2.05 3.25. 搜索 搜索 搜索

*仿真器= N6705B 的电压设置,电池是电池上 DMM 的电压,后安全是 Q1之后的电压,充电器是 TI BQ25890H BAT 引脚上的电压,电流是流经 Q1的电流,Rdrop 是计算得出的 Q1上的压降

我看了 R12和 R13。  在压降 R12为0V、R13为5V 且"电池"正在充电之前。  A 2.325V 电池电压点 R12上升至5V、R13变为3V。  我怀疑 Q2保持 R13、不允许 BQ27742关闭 Q1?  这就有道理、只需查看体二极管即可。  该电路应该是这样工作的吗?  如果我想具有反向电流保护、我是否应该看到这种奇怪的行为?

谢谢、

-E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    我不明白在连接充电器的情况下、预期监测计会在欠压情况下关闭 FET。 TE 充电器应为电池充电、您不会看到欠压情况。 如果我遗漏了一些东西、请澄清。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

    我认为危险的情况是充电器在补充模式下工作的情况。  用户在这种情况下插入 USB 端口、无法为整个系统提供足够的电源。  在这种情况下、它会从电池中消耗额外的功率。  因此、我很担心、我会发现自己处于电池电压不断消耗的情况下。  我必须查看充电器上的 UVP、但我想我最终会移除电路的反向电压保护部分。

    谢谢你。