This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:为什么 TPS51200无法输出电压?

Guru**** 2584655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659147/tps51200-why-tps51200-can-not-output-voltage

器件型号:TPS51200

您能帮您检查我的原理图、因为我们的项目处于 PP 状态、我们发现电路板存在问题。

有时、当 REFIN 不是0.6V 时、TPS51200的输出为0。 为什么会发生这种情况?  

我们重新焊接 TPS51200、无法处理此问题、然后将 R339和 R340从10K 更新为100K、TPS51200具有输出。

但是、我们将 R339和 R340从100K 更新为10K、TPS51200也具有输出。  

设计 太不稳定了。

请 感谢您的帮助!  

BR。

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    原理图看起来不错。
    REFIN 电压由电阻分压器 R339和 R340决定。
    如果 REFIN 电压不是0.6V、请检查 D1V2是否为1.2V、以及 R339和 R340上是否存在焊接问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的钱:
    感谢您的回复、我们会根据您的建议检查我们的董事会。
    我们没有检查任何问题。
    您能帮助提供其他建议吗?
    非常感谢!

    BR。
    祝你好运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出现问题时、请检查 VDDQ 是否为1.2V。 如果 VDDQ 为1.2V、请检查 REFIN 是否为0.6V。 REFIN 电压来自电阻分压器、它应该是 VDDQ 电压的一半。

    如果 REFIN 为0.6V、则检查 REFOUT (TPS51200 PIN6) 电压。  REFOUT 电压应遵循 REFIN 电压。

    此外、请检查 EN 是否被拉至高电平。

    谢谢