This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:省电模式说明不清楚

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659496/tps63000-power-save-mode-description-unclear

器件型号:TPS63000

大家好、

数据表中有一段介绍 TPS63000何时进入节能模式以及它如何响应轻负载调节。 但是、我不会停止理解描述。 (突出显示的部分)

非常感谢!

最棒的

Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    省电模式意味着器件在内部功耗更低的模式下运行。 这是通过停止运行来完成的。
    由于输出电压仍应保持在接近标称值的水平、因此只有在输出电容器能够为负载供电一段时间时、才有可能在低负载时停止运行。
    虽然器件已停止运行、但仍需要控制输出电压以确保正确为负载供电、并在输出电压过低之前切换回正常运行状态。 通过监控平均电感器电流来检测器件是否处于低负载状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juergen、

    这是否意味着 IC 在平均电感器电流小于300mA 时进入省电模式? 谢谢。

    最棒的
    Nancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、在300mA 的典型平均电感器电流下、如果启用了省电模式并且输出电压标称值或更高、器件将停止运行。