This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM76003:添加 CFF 时的响应速度

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655928/webench-tools-lm76003-response-speed-when-cff-is-added

器件型号:LM76003

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、E2E、

我向我们的客户介绍了 LM76003、客户在 Webench 上尝试了仿真。
仿真条件如下:
  VIN - DC24V 典型值
  输出电压- 12V
  输出电流- 2A

第1个;
在瞬态响应下、Vout 压降为 Δ-0.3V。 ->希望将其提高到-0.1V。
第2次;
COUT 是 OS-CAP。 ->希望将其更改为陶瓷电容器。

请告知我解决方案和问题。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 Webench 工具、您可以选择在每个 BOM 项目上选择"替代组件"。 请尝试查看您是否可以在可选组件列表中找到陶瓷电容器。 您可以尝试添加更多的输出电容器以减小输出电压变化。 但是、12V 输出电压上的0.1V 瞬态响应是一个非常严格的目标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    感谢你的答复。

    >>但12V 输出电压上的0.1V 瞬态响应是一个非常严格的目标。

    如果添加 CFF、是否也很困难?

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    12V 输出电压上的0.1V 瞬态电压仅为0.83%。 它仅允许 FB 引脚上的8.3mV 变化。 是的、我会说这很困难。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    我们的客户将在 EVM 上试用该器件。 但是、客户没有 FRA。
    您能否测量为直流/直流电路增加 CFF 的相位裕度?
    因为我们无法在 webench 中添加 CFF。

    此致、
    ACGUY