Other Parts Discussed in Thread: LM76003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76003 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好、E2E、
我向我们的客户介绍了 LM76003、客户在 Webench 上尝试了仿真。
仿真条件如下:
VIN - DC24V 典型值
输出电压- 12V
输出电流- 2A
第1个;
在瞬态响应下、Vout 压降为 Δ-0.3V。 ->希望将其提高到-0.1V。
第2次;
COUT 是 OS-CAP。 ->希望将其更改为陶瓷电容器。
请告知我解决方案和问题。
此致、
ACGUY