请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EV2300
如何使用 EV2300来访问1.8V smbus 上的芯片?
一些详细信息:我正在使用 BQ40Z60监测计/充电器设计系统。 系统处理器通过1.8V smbus (i2c 上拉至1.8V 电源轨)与监测计通信。 为了对监测计进行配置/编程、我购买了 EV2300接口。 我想将 EV2300连接到 smbus 引脚、但我担心的是、当我看到 EV2300原理图中的上拉电阻器达到3.3V 时。 是否可以移除 EV2300中的3.3V 上拉电阻并使用电路板上的1.8V 上拉电阻?
感谢您的任何建议?