This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:在 BQ40Z60上连接到1.8V smbus 时出现问题?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659384/ev2300-problem-connecting-to-1-8v-smbus-on-bq40z60

器件型号:EV2300

如何使用 EV2300来访问1.8V smbus 上的芯片?

一些详细信息:我正在使用 BQ40Z60监测计/充电器设计系统。  系统处理器通过1.8V smbus (i2c 上拉至1.8V 电源轨)与监测计通信。  为了对监测计进行配置/编程、我购买了 EV2300接口。  我想将 EV2300连接到 smbus 引脚、但我担心的是、当我看到 EV2300原理图中的上拉电阻器达到3.3V 时。  是否可以移除 EV2300中的3.3V 上拉电阻并使用电路板上的1.8V 上拉电阻?

感谢您的任何建议?     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    这将适用于 bq40z60、但 MSP430作为主机可能存在竞争、并且无法识别 VIH -这将需要 MSP430专家进行更多调查。

    放置在电路板之间的双向电平转换器也将起作用。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的地方。 TUSB3210的 VIN 阈值看起来是2V。 因此、这可能是一个问题。

    我可能会按照您的建议将电平转换器添加到 EV2300的电缆中。

    只需确认一下、需要将 EV2300的 SMBus 连接连接连接到 BQ40Z60、而不是 I2C、对吧?

    感谢你的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    是的、需要使用 SMBus 连接、但 I2C 电平转换器将工作、因为它们都是开漏 TX/RX 接口。

    此致、
    Bryan Kahler