请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SM72295 主题中讨论的其他器件:TIDA-01292
大家好、
我们的一位客户对应用手册 SLAA602a 800VA 纯正弦波逆变器参考设计感兴趣。
(http://www.ti.com/lit/an/slaa602a/slaa602a.pdf)
他们希望知道变压器器件型号可用于50Hz Xfrm、如 应用手册的第3页所示。
请告诉我、可以为变压器使用任何器件型号吗?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya Nakai。