This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:您能告诉我一个变压器器件型号可用于应用手册 SLAA602A 第3页上显示的50Hz Xfrm 吗?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657635/sm72295-could-you-tell-me-a-transformer-part-number-can-be-used-for-50hertz-xfrm-shown-on-page-3-of-application-note-slaa602a

器件型号:SM72295
主题中讨论的其他器件:TIDA-01292

 大家好、

 我们的一位客户对应用手册 SLAA602a 800VA 纯正弦波逆变器参考设计感兴趣。

(http://www.ti.com/lit/an/slaa602a/slaa602a.pdf)

他们希望知道变压器器件型号可用于50Hz Xfrm、如 应用手册的第3页所示。

 请告诉我、可以为变压器使用任何器件型号吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    感谢您对 SLAA602a 的提问和关注。 我是一名应用工程师、负责处理此应用手册、并将帮助您解决问题。

    如图15注1所示、您可以通过本应用手册了解这一点。->所用的50Hz XFRM 不在主板上。 由于器件型号不存在、这会引起混淆。 作为一项行动、我将询问设计人员、如果我找不到器件型号、我将说明他们使用的 XFRM、并在24-48个工作小时内更新您的器件型号。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    非常感谢您的回复。 我明白了。 我期待您的下一次回复。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    非常感谢您的耐心、让我来解释一下我的调查结果。

    经过大量搜索后、我能够获得应用手册中包含的每个人观点、但无法再访问的主要设计师除外。 因此、由于设计人员没有官方 PN、因此 Ive 只能找到适合我们50Hz 变压器的电势。 我仍在通过与设计人员的对话对内部问题进行推测、但由于物流方面的原因、事情会延迟。

    我们要查找的变压器也位于 TIDA-01292中、但它不在 BOM 中、也不在规格中。 通常、我们将购买逆变器并使用该单元的变压器进行测试。 变压器很难找到您想要的变压器,因为它有很多不同的变体,而且没有一个众所周知的制造商。 我在 DigiKey 上结束了测量、并输入了120V 或220V 的输入、12V 输出、50/60Hz 和大约1kVA 的规格、以及 AUX 绕组的双次级抽头。

    我找到了(belfuse.com/.../MPI.pdf) –MPI-650-24、这种单一变压器的成本高达200美元、这可能太高了。 我知道这并不是您所期望的。 我的行动项目仍有待与设计人员联系、并确认 MPI-650-24是应用手册602a 的可行解决方案。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的大力支持。 我了解您的电流衰减。 我也可以等待您回复我们的问题。
    我期待收到你的答复。

    再次非常感谢、致以诚挚的问候。
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    再次感谢您的耐心等待。

    我能够确认上次提到的 Belfuse 变压器适用于此应用。 就像我说的那样,这里很贵! 这种类型的变压器在印度很常见、而且价格也很便宜。 但是,采购可能会有问题。

    总之、我应该提到 www.indiamart.com/.../inverter-transformer.html
    这里的变压器也足够了,不应超过2000卢比,也不应超过30美元一件。

    就规格而言、由于我们不绕过 Xfer 本身、因此我们只需了解一些细节! 具体而言、供应商需要了解 VIN/VOUT 最大值/典型值以及初级侧或次级侧的最大电流。 它们将计算出匝数比、导线尺寸等

    如果对全桥所需的计算感兴趣、请查看 www.ti.com/.../sprabw0c.pdf 上的第5.1节
    我一直在尝试获得适当的磁芯面积、窗口因子、电流密度和磁通密度,但是制造商可能是您特定应用的此信息的最佳来源。 是否需要这些参数才能继续?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的大力支持。

    我将告诉客户您的意见、并询问他们是否需要 TI 提供更多信息。
    我将在1周内回复您。 请问您可以等到我的回复才回复?

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我们讨论了变压器的客户。 他们知道变压器的尺寸会比预期的大。
    他们将再次开始在 TI 设计中找到其他解决方案。 因此您无需查找参数。 非常感谢您的大力支持。

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    也感谢您的积极参与、感谢您的告知我。 如果您在查找其他 TI 设计时需要任何其他帮助、请通过此主题与我联系、或者您也可以发布新设计。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的友好评论!

    此致、
    Kazuya Nakai。