This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:TPS3851/最小 WDI 脉冲持续时间

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659275/tps3851-tps3851-minimum-wdi-pulse-duration

器件型号:TPS3851

您好!

请告诉我 电气特性中的最小 WDI 脉冲持续时间。

  1. 我知道 最小 WDI 脉冲持续时间是最短高电平脉冲持续时间、如下所示。 我的理解是否正确?
  2. 我们需要输入更长的高电平脉冲持续时间、但它仅指定了典型值。 那么、您认为100ns 的高 WDI 脉冲是否足够了?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    1.正确

    所需的最小值为2、50ns、因此在所有情况下、100ns 脉冲长度都适用。

    Michael