This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2376-H:当二极管电源 ORing 时、大容量电容放置在输出上

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659352/tps2376-h-placement-of-bulk-capacitance-on-output-when-diode-oring-the-supply

器件型号:TPS2376-H

您好!

我正在设计一款可由 PoE 或辅助直流电源供电的产品。 我遵循如下所示的方案2二极管 ORing 方法。

该注释显示"对于选项2、电容器必须恰好位于输出端、以控制瞬态。 这是否意味着它必须位于选项2 ORing 二极管(例如 ORing 二极管的左侧)之前?

在这种情况下、我需要在辅助电源和 PoE 电源上使用大容量电容。

在 ORing 二极管后面放置大容量电容器有助于应对负载瞬态、但不会有助于应对输入瞬态、因为 ORing 二极管将阻止大容量电容器的电流返回 PoE 控制器。

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    上面的图表看起来是正确的。 在方案2 ORing 中、大容量电容应位于 ORing 二极管后面。 这样、PD 仍可以在浪涌期间为大容量电容器充电、大容量电容器可以是直流/直流转换器输入的一部分(用于滤波和稳定性)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将电容器放置在二极管之后会变得更加容易。