This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:输出电压不稳定

Guru**** 2558720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659217/tps61170-output-voltage-is-not-stabilized

器件型号:TPS61170

您好!

我正在考虑使用 TPS61170器件的数据表中所描述的所附图纸的电路。
我购买了 EVM 并检查了操作。
在 VIN = 12V 时、输出电压稳定。
但是、在 VIN = 17V 时、输出电压不会稳定。
对于 VIN = 17V、Ton 较窄、但在计算限制范围内。

我想问你一个问题。
在 VIN = 17V 时、是否有办法稳定输出电压?

(规格)
输入电压:6.5V 至17V
输出电压:48V
输出电流:5.4mA

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 R3更改为2k、将 C3更改为47nF、以检查它是否有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    您接触到的常数是否是相位补偿器件的常数?

    我是否应该在附加的电路图中更改连接到 COMP 引脚的器件的常数?
    kΩ kΩ⇒Ω
    10nF ⇒47nF

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、参数连接到 COMP 引脚。