This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:bqStudio 中的 bq40z60配置有问题且理解有问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657195/bq40z60-problem-with-configuration-bq40z60-in-bqstudio-and-understanding

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我使用基于 BQ40z60EVM 的 BQ40Z60构建了定制 PCB。

首先,我对於从 这里的一些段落有一些理解上的问题

可以使用电阻电池仿真器代替电池。 在 J3连接器上的每个触点之间连接一个电阻器(例如、1N 至1P、1P 至2P 等)、直到达到所需的电池节数。 电源可以为电池仿真器供电。 将电源设置为所需的电池电压 x 电池节数、并将接地线连接到1N、将正极线连接到4P、例如、对于电池电压为3.6V 的3S 配置、将电源设置为3 x 3.6 = 10.8V

 

这意味着我连接了1k 电阻器,并且(在我的情况下)在1N 和1P 端子之间连接了4*3,6=14.4伏? 我仍然连接了适配器20V?

由于下面以斜体字提到的适配器应该被连接。

通过 VAC 和 PGND 之间的充电器电源电压连接将充电器的电源连接到 J1端子块。 将正负载线连接到两个标有 VAC 的端子块位置中的至少一个。 将负载的接地线连接到两个标有 PGND 的端子块位置中的至少一个(请参阅图1)。

 

因此、我对彼此连接2 个源有点困惑。

其次、我对 bqStudio 有了探测。

我尝试将3个实验室源与4伏(而不是电池)串联、半天后、我得到了从源到输出的电压。 我几乎尝试了所有操作、我不知道问题的确切位置、但我认为在关闭 UTD (欠温放电保护)后、我可以打开 DSG_FET。 我这样做的原因是、正如下图所示、我测量温度、电池温度和 T_Ambient 为-273、2°C  


(我已经连接了3节和4节电池、我一直在 bqstudio 中进行设置。 我没有跳线 J4、但我认为它仅用于充电器电压。 当我为电池充电时、我有4S。 因此、我认为问题不是这样)

如果我测量出更好的温度、可能会很好、但实际上我不需要它。 我在搜索它、甚至不知道它的测量值。 它是外部温度? 我只需要从 TS1到 TS4的温度。

因此、当我连接电池并且我想拆散电池时、我就可以处理这种情况。 但有一点奇怪、我必须告诉 bq40z60打开该 FET。 我认为这是自动的、当我打开它时、我将看到输出上的电压。

现在、我最大的问题是、我无法使充电过程正常工作。 我只是使用电阻器(如我在前面所述、没有为其供电、我对此有点困惑)尝试了这种方法、我无法测量晶体管上的电压。  

当我发送 CHG_FET_TOGGLE 命令时、xchg 会亮起绿色、但在栅极上、我没有测量该晶体管的正确电压。 因此、我无法"手动"打开 CHG FET。

我想知道,如果有任何自动控制选项的话。 我的意思是、当我连接适配器时、它会自动开始充电并在输出端提供电压。 或者当我使用 dosconnect 适配器时、它将自动通过电池提供能量。 有可能吗? canť 我找到任何简单的解决方案。

不幸的是、我丢失了我的.srec 文件、因为我在学校做我的学士论文、所以我必须等到下周三。 因此 、如果在没有该文件的情况下可以找到任何帮助、我会很高兴。

是否有该教程或 PDF 的一些教程、它在哪里编写、我应该设置什么来使其正常工作? 我找到 了这个、但 我在里面找不到、例如什么测量 Cell_Temperature 或 Temperature、以及它们的最小值是什么。 (我认为是-273、2)。 或者、如果关闭欠温保护是为了使其正常工作、当我测量该图为-273、2°C 时  

我可能还不明白电池电量监测计到底应该怎么做。

我很乐意为您提供任何帮助。

此致 Ondrej


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ondrej、

    请复制用户手册中的 EVM 方框图或原理图、并将其标记为清楚、指明您已在何处连接电源和电阻器、以便我们帮助您进行配置。

    我假设有两个来源、即:

    1)电池仿真器(实验室电源连接到电阻梯)
    2)充电器(实验室电源连接到充电器端子)

    仅使用电池仿真器(1)就足以为与 bqStudio 配合使用的器件供电。

    电池仿真器在没有将实验源连接到电阻梯顶部的情况下无法工作的原因是、没有将恒压源施加到电阻梯顶部并接地到电阻梯的基极、 电阻梯上没有电压降。 这些电阻器为器件模拟多节电池、并且不会发生很大的变化、从而可以更轻松地配置电量监测计(与串联的电池相反)。

    很抱歉听到您的固件丢失。 您可以下载默认设备固件.... 此处是该器件的另一个.srec: www.ti.com/.../sluc598

    请重新链接您的"此"文件、因为它未正确附加到此帖子。

    如果可能、请使用外部热敏电阻来测量电池组的温度。

    再次请复制用户手册中的 EVM 方框图或原理图、并进行标记、以指明您在何处连接了电源和电阻器、从而使配置更加清晰、我们将为您提供帮助。 有关该项目和应用程序的任何其他详细信息也会有所帮助。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、

    现在、我了解了电阻器的问题在哪里。 我认为我必须插入2个电源。

    当我用实验室电源进行试验时、我只是连接了电池、而不是3个实验室用4伏电压供电。 但现在我知道、我只需使用1个实验室电源即可实现这一目的。  

    借助"这一"、我只需要 TRM (技术参考手册)

    我附加了 Kicad 文件(如果它有用)。

    如果我理解得好,我必须连接18650电池, 如果 我想测试充电过程, 对吧?

    当连接电池并且适配器也连接时、它会自动为电池充电? 或者、我始终必须打开 FET。

    因为当我尝试放电时、我必须"手动"执行它(在命令行 FET_EN ->切换 CHG 和切换 DSG)。  不是什么问题? 因为它真的很奇怪,我必须自己做。 我希望电池连接后、它们会立即提供输出电压。

    我的温度值不应该有问题(尽管我禁用了 UTD 和 UTC)?  

    非常感谢您的任何帮助

    此致 Ondrej

    e2e.ti.com/.../PowerBank_2D00_Ver.13.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了获得更好的方向、我附上了 pdf 格式的原理图。  

    J3 J0是端子、其中连接了电池。 在最终项目中、将使用16节18650电池(4S4P)

    我能问您、什么是参数温度电池温度?

    该温度 -273.2°C 是什么意思 ? 如果没有它、它可以工作、或者它会影响正确的充电过程吗?

    感谢你的任何帮助

    此致 Ondrej

    e2e.ti.com/.../PowerBank.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了!

    PCB 未按我的预期工作、因为 I SYSPRES 引脚(GPIO 0)未接地。 自动模式现在正在运行。

    由于配置错误、温度测量不良。 (在温度使能寄存器中。 现在、建议将其设置为1D)

    此致 Ondrej