This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:TPS61046未输出正确的电压

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659151/tps61046-tps61046-not-outputting-correct-voltage

器件型号:TPS61046

我正在尝试使用设计  一个电路、该电路将输出大约28V 的电压。 我将1Mohm 和29.4k Ω 用于反馈电阻器、并应根据9.2.2.1上的公式输出27.8V 电压。

输入电压约为5.0V、电流约为200mA。 测量输出电压时、我得到的电压介于14V 至17V 之间。 我已经在大约300mV 的电压下测量了 Vref (FB 电压)、而数据表指出、典型 Vref 应该大约为795mV。

当 IC 变得很热时、我的设计可能会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您漏掉了输出电容器,应将其放置在靠近 IC 的位置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速重播。

    它距离 IC 大约2mm。 我们谈论的距离有多近?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,我的错… 我现在看到了。 谢谢你。