Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS2121
您好!
使用双端口器 件的最佳方法是什么、一个端口是带 TPS25750的 DRP、另一个端口应仅是灌电流端口。 我很难找到合适的电源路径多路复用器、包括规格和可用性。 是否有方法使用2 个 TPS25750并优先考虑一个端口用于灌电流、并设置第二个端口用于拉电流?
谢谢、
Hazar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Hazar、
您对端口的系统要求是什么? 它们是否仅供电、或者如果您需要数据、是否需要 USB3、USB4、DP、TBT 等?
此外、您对哪些电源合同感兴趣? (例如5V/3A、9V、3A、15V...)
如果端口为仅供电且最大电压为20V、则可以为每个端口使用 TPS25750、并将其中一个端口配置为 DRP 电源、将另一个端口配置为仅灌电流电源。
谢谢、此致、
Chris
尊敬的 Chris:
感谢您的回答。
一些规格:端口1 5-20V/3A,仅灌电流电源,无数据(优先级电源端口)
: 端口2 5V/3A、USB2.0 DRP (USB c 连接器)
由于 TPS2121或类似器件不可用、我更难找到合适的集成电源路径解决方案。
我看到 BQ25792RQMR 器件可以使用4 MOSFET 开关多路复用输入。 我们的系统中可能没有可充电电池或任何电池。
我想到的情景如下:
无电池。 该器件从端口2消耗灌电流。 设备处于 USB 设备模式。
一段时间后、用户 将电源插入端口1、以获得更大的功率、比如说。
我们需要切换到端口1供电并关闭端口2、但这是 USB 设备。
谢谢、此致、
Hazar
您好 Hazar、
我建议查看 TPS25750的 GPIO 输入事件"Barrell_Jack_Event"。 当此输入事件设置为高电平(高电平有效)时、PD 将清除所有电池电量耗尽标志、并尝试将电源角色从灌电流角色切换到拉电流角色。

您正在设计哪种系统? 由于不涉及电池、系统是否会持续提供其他电源?
请注意、由于节假日的响应可能会延迟至1月3日、感谢您的耐心等待。
谢谢、此致、
林德华