This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:一个 DRP 和一个功率接收端口

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182168/tps25750-one-drp-and-one-power-sink-port

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS2121

您好!

使用双端口器 件的最佳方法是什么、一个端口是带 TPS25750的 DRP、另一个端口应仅是灌电流端口。 我很难找到合适的电源路径多路复用器、包括规格和可用性。 是否有方法使用2 个 TPS25750并优先考虑一个端口用于灌电流、并设置第二个端口用于拉电流?

谢谢、

Hazar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hazar、

    您对端口的系统要求是什么? 它们是否仅供电、或者如果您需要数据、是否需要 USB3、USB4、DP、TBT 等?

    此外、您对哪些电源合同感兴趣? (例如5V/3A、9V、3A、15V...)

    如果端口为仅供电且最大电压为20V、则可以为每个端口使用 TPS25750、并将其中一个端口配置为 DRP 电源、将另一个端口配置为仅灌电流电源。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:
    感谢您的回答。

    一些规格:端口1 5-20V/3A,仅灌电流电源,无数据(优先级电源端口)
              : 端口2 5V/3A、USB2.0 DRP (USB c 连接器)  


    由于 TPS2121或类似器件不可用、我更难找到合适的集成电源路径解决方案。  

    我看到 BQ25792RQMR  器件可以使用4 MOSFET 开关多路复用输入。 我们的系统中可能没有可充电电池或任何电池。  

    我想到的情景如下:

    无电池。 该器件从端口2消耗灌电流。 设备处于 USB 设备模式。  
    一段时间后、用户 将电源插入端口1、以获得更大的功率、比如说。
    我们需要切换到端口1供电并关闭端口2、但这是 USB 设备。  

    谢谢、此致、

    Hazar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hazar、

    我建议查看 TPS25750的 GPIO 输入事件"Barrell_Jack_Event"。 当此输入事件设置为高电平(高电平有效)时、PD 将清除所有电池电量耗尽标志、并尝试将电源角色从灌电流角色切换到拉电流角色。  

    您可以在以下技术参考手册 中找到其他可能适合您需求的 GPIO 和 I2C 命令:https://www.ti.com/lit/ug/slvuc05a/slvuc05a.pdf?ts=1671816408940&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS25750 

    您正在设计哪种系统? 由于不涉及电池、系统是否会持续提供其他电源?  

    请注意、由于节假日的响应可能会延迟至1月3日、感谢您的耐心等待。  

    谢谢、此致、

    林德华