This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:关闭状态期间的 RTC 流耗过高(TPS65910A31)

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182465/tps65910-rtc-current-consumption-during-off-state-too-high-tps65910a31

器件型号:TPS65910

团队、

我的一位客户使用 TPS65910A31A1RSL AM335x 供电。 一个 CR2032电池被连接至 VBACKUP。 在关断状态下、它们测量从电池汲取的~40uA 电流。 数据表(第5.8章)不清楚预期的电流。 这里的值仅适用于 BOOT[1:0]= 00或01。 但是、由于这是针对 AM335x、BOOT[1:0]设置为10 (EEPROM 序列)。

 这些 值是否也适用于 boot[1:0]= 10?

他们 验证了在关闭状态期间所有电压均为关闭。 并且 BBCH_REG 中的 BBCHEN 设置为0、因此备用电池充电器应关闭。  

在~20uA 范围内、电流消耗不应更大?

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

     是;这些值也适用于 BOOT[1:0]= 10;如果 CK32K 时钟正在运行、消耗的~40uA 电流应该正常。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、  

    但是、这与数据表有何关系? 最大电流消耗变为42uA 的唯一情况是"备用电池充电器开启"(请参阅第5.8章)。 已确认充电器已关闭。 那么、我希望最大电流为23或20uA!?

    谢谢、  
     Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

      CR2032电池的电流消耗是否为40uA?  关断状态下的主 VBAT 电平是多少?  

     请参阅以下部分:

    6.6备用电池管理
    该器件包含一个备用电池开关、可将 VRTC 稳压器输入端连接到主电池
    (VCC7)或备用电池(VBACKUP)、具体取决于电池电压值。
    然后、只要输入电压处于高电平、VRTC 电源就可以在备份状态期间保持
    足够(>VBNPR 阈值)。 低于 VBNPR 电压阈值时、器件的数字内核被置位
    由内部信号 POR (上电复位)复位。
    始终由 VRTC 提供的备份域功能了解:
    •内部32kHz 振荡器
    •备份寄存器
    备用电池可通过嵌入式充电器从主电池充电。 备份
    通过 BBCH_REG 寄存器编程控制电池充电电压和使能。 该寄存器
    内容在设备备份状态期间进行维护。
    因此、只要主电池电压高于、就会维持备用电池充电
    VMBLO 阈值和备用电池电压。

    谢谢!

    Phil