您好、支持人员、
我们打算在器件需要 LDO 电源并在其 VCC 中添加电容器的应用中使用 TLV70030、如所附图像所示。 VOUT=3.0V、VIN=3.3V、负载电流在1mA 至50mA 之间变化。 请给您建议。
*如果 TLV70030在启动时使用该电容保持稳定、则正常运行。
*除了稳定性问题之外、我们是否看到其他参数出现任何性能下降。
等待您的回复。
此致、
Jagdish 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持人员、
我们打算在器件需要 LDO 电源并在其 VCC 中添加电容器的应用中使用 TLV70030、如所附图像所示。 VOUT=3.0V、VIN=3.3V、负载电流在1mA 至50mA 之间变化。 请给您建议。
*如果 TLV70030在启动时使用该电容保持稳定、则正常运行。
*除了稳定性问题之外、我们是否看到其他参数出现任何性能下降。
等待您的回复。
此致、
Jagdish 
您好 Jagdish、
安德烈斯目前是 ooo。
如前所述、该器件只需0.1uF 的最小电容即可实现稳定性。 共享的图像在输出端显示了足够的电容。 Andres 在 ESR 方面提到的是、为了保持稳定性、该器件的最大 ESR 不应超过200m Ω。 降低 ESR 不会干扰器件的启动。
与我们的大多数 LDO 一样、增加 Cout 会在看到瞬态时增加 LDO 的响应时间、这意味着从瞬态事件中恢复需要稍长的时间、这有助于减少下冲和过冲。
这些电容器与 LDO 的距离有多近? 此外、输入端使用什么?
最棒的
Edgar Acosta