This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:关于 TLV70030DCKR 的最大容性负载。

Guru**** 2503365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179073/tlv700-regarding-max-capacitive-load-of-tlv70030dckr

器件型号:TLV700

您好、支持人员、

我们打算在器件需要 LDO 电源并在其 VCC 中添加电容器的应用中使用 TLV70030、如所附图像所示。 VOUT=3.0V、VIN=3.3V、负载电流在1mA 至50mA 之间变化。 请给您建议。

*如果 TLV70030在启动时使用该电容保持稳定、则正常运行。

*除了稳定性问题之外、我们是否看到其他参数出现任何性能下降。

等待您的回复。

此致、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagdish、

    这里的总电容看起来相当合理、但是如果您发现任何问题、可以添加另一个100nF 电容器来降低 ESR。

    如果在启动时出现任何问题、您还可以增大输入电容。  

    输出电容不应降低其他参数的性能 、它在有效输出电容大于100nF 时保持稳定。

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andres、

    很抱歉耽误您的回答。 如果我们在输出端添加100nF 以降低 ESR、那么由于 ESR 低、它无法产生启动问题? 请提供建议。 这里的想法是获得有关  TLV70030可以使用的电容值的建议。 是否有任何具体的数字应该得到尊重?

    此致、

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagdish、  

    安德烈斯目前是 ooo。  

    如前所述、该器件只需0.1uF 的最小电容即可实现稳定性。 共享的图像在输出端显示了足够的电容。 Andres 在 ESR 方面提到的是、为了保持稳定性、该器件的最大 ESR 不应超过200m Ω。 降低 ESR 不会干扰器件的启动。  

    与我们的大多数 LDO 一样、增加 Cout 会在看到瞬态时增加 LDO 的响应时间、这意味着从瞬态事件中恢复需要稍长的时间、这有助于减少下冲和过冲。

    这些电容器与 LDO 的距离有多近? 此外、输入端使用什么?  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edgar、

    感谢您对启动问题的澄清。 LDO 的输出电容器将<=10mm、LDO 的输入电容器将为4.7uF/25V+0.1uF/50V。

    此致、

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagdish、  

    对于3.3V 的输出电压和给定的电容器额定值、您仍应满足电容要求。  

    最棒的  

    Edgar Acosta