This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:当电池电压过低时、充电不会 n't 启动

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182676/bq25713-charge-doesn-t-starts-when-battery-voltage-is-too-low

器件型号:BQ25713

我有一个充电电压为16.8V 的4S2P 电池。 我已使用 BQ25713将电池电量充满、然后将其放电至13.12V。 在这种情况下、当插入 适配器输入(17V)时、充电不会再次开始;检查 CHRG_OK 信号是否正常。

我已将 minVSYS 电压设置为13、056V。 我可以检查什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guiseppe、您好!

    要说明的是,当您重新插入适配器时,是否还通过 I2C 再次启用 ChargeCurrent()? 每次拔下适配器时都会重置此值、必须重新发送才能启用充电。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只在 POR 时写入充电电流()。 主机必须持续检查状态位并在适配器重新连接时重写充电电流? 是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giuseppe、您好!  

    是的、没错。 主机需要持续检查状态并重写 ChargeCurrent。

    Khalid