请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 我有一个充电电压为16.8V 的4S2P 电池。 我已使用 BQ25713将电池电量充满、然后将其放电至13.12V。 在这种情况下、当插入 适配器输入(17V)时、充电不会再次开始;检查 CHRG_OK 信号是否正常。
我已将 minVSYS 电压设置为13、056V。 我可以检查什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.