This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16010:辐射发射 LMR16010

Guru**** 2573195 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16010PEVM, LMR16010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181877/lmr16010-radiated-emission-lmr16010

器件型号:LMR16010

您好!

 我们的产品的辐射发射有问题。  它超出了 CE 辐射发射测试的限制。  经过长时间的搜索,我们没有找到问题的根源。  为了验证问题是否出在我们的产品中、我们还测试了 LMR16010PEVM。 令我们惊讶的是、参考设计中出现了样片问题。

这是 LMR16010PEVM 的辐射发射。 12V 输入、500mA 输出、具有电阻静态负载。

为了验证引线是否未发出问题、我们在输入和输出引线上添加了滤波功能。

它甚至变得更糟。 我们的产品中的滤波甚至更好、相同的峰值可见度仅更高。 20dB 处的增益。

在进行更长的搜索后、得出的结论是 LMR16010本身发射了辐射。

TI 的某个人能否解释导致这些问题的原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好恩斯特

    我需要确认一些项目。

    您能否确认 EMI 设置不会导致基线发射量? 有时、电缆屏蔽不当会将设置中的噪声泄漏到测试结果中。

    测试时、您是否确保静态电阻器负载上的引线尽可能短?  

    您将什么用作输入和输出的滤波器?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    这是基本内容:

    整个装置位于处理室内。 因此没有外部泄漏。 我们在输入和输出接线上使用了铁氧体磁珠(100Mhz 时为280R)。

    这是无任何负载的开发板。 电压为12V。 仍然是同一个专利人

    我们在产品中看到的相同噪声峰值。 具有大量滤波并使用不同组件和布局的应用。

    谢谢、

    恩斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安永、

    基线与器件的测量发射之间的差值似乎不是那么大。 此外、您发布的第一个结果是一些 DB 偏离了通过。

    您可以尝试在不同的试验箱中进行测试吗? 该试验箱中的基线辐射甚至不会通过、这让我有了一些停顿。

    您还可以发送设置图片吗?

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    基线之间的差异在空载时为大约25db。 这几乎是酶 B 的完整范围。 您认为这不是什么大问题吗? TI 认为这是可接受的价值是什么? 在我们的最终产品中、LMR16010满载时的峰值接近50db。

    经过大量测试后、我的结论是 LMR16010本身会发出这些噪声。 由于参考设计和我们的产品产生的峰值是非常模拟的、两者的峰值分别为75MHz 和150MHz。 这很奇怪、因为这两种设计的开关速度、PCB 布局和组件都不同。 那么、这些发射的来源是什么?

    这是我们进行测试的试验室:

    很抱歉、我们没有可用的 CE 测试室阵列。

    此致、

    恩斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安永、

    您能发送更好的图片吗? 我看不到 TI 器件、负载、天线、器件的供电方式或箱体上的绝缘层。 您是否正在扫描天线的水平和垂直方向? 您使用的是10m 天线还是3m 天线?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernst、  

    您可以通过额外的输入滤波(例如输入上的 LC 滤波器)和/或减慢开关上升时间(例如评估板上的 R10电阻器)来改善发射。  

    以下应用手册可帮助您设计输入滤波器:  

    https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

    这将有助于降低辐射 EMI 和传导 EMI。  

    您还可以使用与引导电容器串联的 R10电阻器进行实验。 不过、这将对转换器效率产生影响。  

    此外、您也可以尝试使用我们的电源模块之一。 电源模块是降低 EMI 的理想选择、因为它们简化了布局并有助于保持 EMI 环路的关键尽可能小。 请参阅:

    https://www.ti.com/product/TPSM365R6 (65V 0.6A)

    https://www.ti.com/product/TPSM33625 (36V 2.5A)

    https://www.ti.com/product/TPSM5601R5H (60V 1.5A)

    https://www.ti.com/product/TPSM63602 (36V 2A)

    此致、  
    Denislav