Other Parts Discussed in Thread: LMR16010PEVM, LMR16010
您好!
我们的产品的辐射发射有问题。 它超出了 CE 辐射发射测试的限制。 经过长时间的搜索,我们没有找到问题的根源。 为了验证问题是否出在我们的产品中、我们还测试了 LMR16010PEVM。 令我们惊讶的是、参考设计中出现了样片问题。

这是 LMR16010PEVM 的辐射发射。 12V 输入、500mA 输出、具有电阻静态负载。
为了验证引线是否未发出问题、我们在输入和输出引线上添加了滤波功能。

它甚至变得更糟。 我们的产品中的滤波甚至更好、相同的峰值可见度仅更高。 20dB 处的增益。
在进行更长的搜索后、得出的结论是 LMR16010本身发射了辐射。
TI 的某个人能否解释导致这些问题的原因。
谢谢!