This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:&quot 的后续问题;BQ76200:缓慢关闭曲线"

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182258/bq76200-follow-up-question-for-bq76200-slow-turn-off-curve

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: BQ76952

大家好、  

我在一段时间前提出了一个问题、并回答了问题、但在进一步测试后、我注意到问题未完全解决。 我已对同一帖子回答了一个后续问题、但我不确定是否会被注意到、因为它被标记为已解决、因此我打开了一个新主题。 如果主持人认为这是不必要的、则可以删除此主题。 链接到上一个主题以查看完整说明: BQ76200:慢速关闭曲线-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

我已经尝试过此解决方案(Q28周围的电路):

同时取得成功。  

最初、当我打开此功能时、PACK+会启动、但当我关闭 PACK+、然后关闭 PACK+和 DSG (BQ76200)时、二者都转到 BAT+。

当我移除 Q27 (有负电压保护)时、它可以关闭。 Q27的电路基于此应用手册:

https://www.ti.com/lit/an/slua796/slua796.pdf?ts=1671579155245&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ76200

(参见图4)

原理图中显示了测量点。  

关断曲线的初始部分已经更好了。  (连接的负载仅为2k Ω、用于测试目的。)

功率 MOSFET = NVMFS6H824NL

Q28 = DMG1013UW-7

Q27 = BSS123IXTSA1

当我使用 Q27时、似乎有某种反馈环路处于活动状态。 您能看到我在这里遗漏了什么吗?

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    我没有发现电路有任何问题。 唯一的问题是、我们通常在反向充电 FET (Q27)的栅极-源极之间添加一个齐纳二极管、以防止其超过绝对最大值 此外、Q27电路应以 PACK-为基准、而不是以 VSS/GND 为基准。 这就是我们在最新器件中所做的工作。 是否有办法通过添加这两个东西来修改电路以进行测试?

    您列出的应用手册还显示了在具有较高电压(>18V)系统时对反向充电器电路的一些其他注意事项。 您是否考虑过这些因素?

    因此、当移除 Q27 FET 时、关断电路工作? 奇怪的是、该电路会影响 Q28。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    缺少齐纳二极管是为了限制我假设的栅极电压?

    Q27周围的问题似乎已经解决(我认为连接不良)。

    我对关断进行了一些更强的测试。

    深蓝色= Bat+

    浅蓝色= Vsense (100A)

    紫色/粉色 =原理图中的粉色(Q28的来源)

    黄色= PACK+

    结果:第一个10µs 接缝良好、但 Q28关闭时看起来就像这样。

    我已进行测量以确认:

    深蓝色= Q28的漏极(电阻器和 MOSFET 之间)

    结果:您可以看到它开始导通、但当达到 PACK+级别时、它似乎停止导通。

    深蓝色= D27的阳极:

    结果:您可以看到来自 BQ76200的驱动信号快速下降、从而可以启用 Q28。 但 Q28停止导通后、关闭持续缓慢、接近150µs μ s。

    我认为添加此电路会缩短关断时间。 但是、正如您看到的、Pupple 信号仍然比 Vpack+高几伏、从而导致 MOSFET 保持导通。

    您对我如何解决此问题有什么看法吗?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    显然不清楚为什么 Q28 FET 不保持导通。 需要注意  的是、我们尚未在此器件上测试此类电路、开关架构与 BQ76952的开关架构略有不同。 我假设它仍然可以工作、因此我不知道为什么 Q28会停止传导。

    如果移除 Q27、是否有任何差异?

    您能否用示波器快照 Q28 的源极-栅极和 DSG FET 的栅极?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon