Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76952
大家好、
我在一段时间前提出了一个问题、并回答了问题、但在进一步测试后、我注意到问题未完全解决。 我已对同一帖子回答了一个后续问题、但我不确定是否会被注意到、因为它被标记为已解决、因此我打开了一个新主题。 如果主持人认为这是不必要的、则可以删除此主题。 链接到上一个主题以查看完整说明: BQ76200:慢速关闭曲线-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
我已经尝试过此解决方案(Q28周围的电路):
同时取得成功。

最初、当我打开此功能时、PACK+会启动、但当我关闭 PACK+、然后关闭 PACK+和 DSG (BQ76200)时、二者都转到 BAT+。
当我移除 Q27 (有负电压保护)时、它可以关闭。 Q27的电路基于此应用手册:
(参见图4)

原理图中显示了测量点。
关断曲线的初始部分已经更好了。 (连接的负载仅为2k Ω、用于测试目的。)
功率 MOSFET = NVMFS6H824NL
Q28 = DMG1013UW-7
Q27 = BSS123IXTSA1
当我使用 Q27时、似乎有某种反馈环路处于活动状态。 您能看到我在这里遗漏了什么吗?
此致、
1月