请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54325 大家好、
该器件的 PG 信号上升时间的最小值、典型值、最大值是多少?
我在数据表中唯一可以看到的数据是此图12"启动"

此致、
Ohashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
该器件的 PG 信号上升时间的最小值、典型值、最大值是多少?
我在数据表中唯一可以看到的数据是此图12"启动"

此致、
Ohashi