This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:PG 的上升时间

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182312/tps54325-rise-up-time-for-pg

器件型号:TPS54325

大家好、

该器件的 PG 信号上升时间的最小值、典型值、最大值是多少?

我在数据表中唯一可以看到的数据是此图12"启动"

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi、您好!

    PG 为逻辑高电平和低电平、因此没有上升时间。

    谢谢、

    Nancy