请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMS1585A 我在数据表中看到 LMS1585A Rev G https://www.ti.com/lit/gpn/lms1585a 的 绝对最大额定值
最大输入至输出电压(VIN 至 GND) 13V
这是模糊的: 输入到输出 还是输入到接地之间是13V?
如果它在输入和输出之间、这意味着接地的最大输入电压可能为16.3V (假设它是3.3V 输出稳压器)。 注意:我使用的是固定输出稳压器。
谢谢、
哈迪恩