This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS1585A:LMS1585ACSX-3.3:绝对最大输入电压?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMS1585A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182454/lms1585a-lms1585acsx-3-3-absolute-max-vin

器件型号:LMS1585A

我在数据表中看到 LMS1585A Rev G   https://www.ti.com/lit/gpn/lms1585a 的 绝对最大额定值   

最大输入至输出电压(VIN 至 GND)      13V

这是模糊的: 输入到输出  还是输入到接地之间是13V?

如果它在输入和输出之间、这意味着接地的最大输入电压可能为16.3V (假设它是3.3V 输出稳压器)。  注意:我使用的是固定输出稳压器。

谢谢、

哈迪恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hadyn、

    同意此规范有点含糊。 这是一个较旧的器件、因此我们拥有的是数据表中包含的器件。 也就是说、EC 表中的许多规格都是使用特定的 VIN - VOUT 范围指定的、因此在我看来、这意味着 ABS 最大规格实际上是针对输入到输出差分电压而不是 VIN 到 GND。 此外、简化的晶体管级图还显示 VOUT 实际上是连接到裸片基板的元件、因此我认为这就是他们说 VIN 接地(即裸片 GND)的原因。  

    此致、

    Nick