请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24800 你(们)好
对于打开 ACFET 和 RBFET、ACDRV 电压比 CMSRC 高6V
CMSRC 作为输入应首先生成。
CMSRC 是否连接交流耦合@适配器?
电流是否通过 C1、C2和 R5、如所附的简单图所示

谢谢
此致
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
对于打开 ACFET 和 RBFET、ACDRV 电压比 CMSRC 高6V
CMSRC 作为输入应首先生成。
CMSRC 是否连接交流耦合@适配器?
电流是否通过 C1、C2和 R5、如所附的简单图所示

谢谢
此致
本