This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:ACFET 和 RBFET 如何开启?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182087/bq24800-how-the-acfet-and-rbfet-turn-on

器件型号:BQ24800

你(们)好

对于打开 ACFET 和 RBFET、ACDRV 电压比 CMSRC 高6V

CMSRC 作为输入应首先生成。

CMSRC 是否连接交流耦合@适配器?

电流是否通过 C1、C2和 R5、如所附的简单图所示

 

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    提供 ACDRV 输出的电荷泵由来自 VCC 引脚的电压和电流供电。  电荷泵接地以 CMSRC 引脚电压为基准。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

     

    感谢您的描述!

    VCC 是否也是 BATDRV 的电源?

    根据典型应用电路、BATSRC 被路由至电池。

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    否  BATDRV 电荷泵由电池供电。

    此致、

    Jeff