主题中讨论的其他器件: TPS564242
您好!
我现在正在为新 PCB 设计新的电源、
我在 12V 至5V 的主电压转换中使用了 TPS564247
我的设计已连接、出于某种原因、在未连接负载的情况下存在高静态电流-大约为9-12mA。
根据我在技术表中阅读的内容、它应该是在10或100 uA 中
有人能弄清楚这里有什么问题吗? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
静态电流只是评估轻负载效率的一个因素。
有许多因素会影响轻负载输入电流、例如 IC 的静态电流、IC 的 MOSFET 损耗、电感器电阻、输出电容泄漏。
在轻负载运行中、MOSFET 损耗与电感器和输出电容器有关。 但是、我们不知道客户将使用哪种类型的电感器和电容器。
这就是许多 IC 制造商在 EC 表中只提供非开关静态电流的原因。
如果您需要系统中的低输入电流、FCCM 器件还不够、您需要选择 ECO 模式器件、例如 TPS564242。
Shuai