This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564247:空载时的高静态电流

Guru**** 2507955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564247, TPS564242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181182/tps564247-high-quiecent-current-with-no-load

器件型号:TPS564247
主题中讨论的其他器件: TPS564242

您好!

我现在正在为新 PCB 设计新的电源、  

我在 12V 至5V 的主电压转换中使用了 TPS564247

我的设计已连接、出于某种原因、在未连接负载的情况下存在高静态电流-大约为9-12mA。

根据我在技术表中阅读的内容、它应该是在10或100 uA 中

有人能弄清楚这里有什么问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要移除电感器、r34、R35、C17、强制 FB = 0.65V。  

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不明白为什么您建议移除这些部件、我希望转换器工作、不要使其停止工作。

    您的意图是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     静态电流的定义是转换器停止开关时的电流。 它是显示非功率电路消耗的规格。 如果让转换器运行、输入电流将包含电感器、输出电容器和电阻器的消耗。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我重新表述我的问题。

    无负载时的电流消耗无法解释。

    在任何糟糕的情况下、9-12mA 都是不可接受的、这里的某些说法显然是错误的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确切地说、我不知道这种额外电流吸收的来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电容器具有寄生泄漏、FB 电阻器也是 VOUT 和 GND 之间的负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电阻器可能会导致0.6mA 的泄漏。 我尝试用 tp 代替陶瓷电容器、但没有改变  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每种电容器都具有寄生泄漏。 只要输出中存在负载、转换器就会切换。 由于开关损耗和传导损耗、开关将导致功耗、这些血流高于寄生泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不关注、您刚才向我展示了一个表格、该表意味着当没有负载时、电流消耗为400uA、现在您正在证明输出电容器的功耗为9-12mA。

    因此、TI 测量完全没有外部电容器 这是不对的  

    TI 有人能帮您解决这个问题吗?!! 我只是听到你令人沮丧的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们在没有电感器和输出电容器的情况下测量了 Iq。 并以0.65V 强制 FB、使其处于非开关状态。 我们已经提到400uA 处于非开关状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sagy

      在您提到的9~12mA 的情况下、它是在器件正在切换但输出侧无负载时测得的、对吧?

      TPS564247是 FCCM 模式器件、它具有固定开关频率、可在轻负载条件下降低输出纹波、但即使输出侧没有负载、成本也更高。 如果您的应用关心轻负载效率、您可以尝试 TPS564242、希望它能有所帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是误导信息。 而不是告知开关控制器的功耗是多少、尤其是当这是保持相同频率的 FCCM 时。

    我非常失望、因为这款开关稳压器现在消耗的功率比我的整个物联网系统大。

    我的系统处于低功耗模式时消耗的电流为5mA。

    这绝对是不可思议的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagy、

    我的同事稍后会给您回复。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还在等,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    静态电流只是评估轻负载效率的一个因素。  

    有许多因素会影响轻负载输入电流、例如 IC 的静态电流、IC 的 MOSFET 损耗、电感器电阻、输出电容泄漏。

    在轻负载运行中、MOSFET 损耗与电感器和输出电容器有关。 但是、我们不知道客户将使用哪种类型的电感器和电容器。

    这就是许多 IC 制造商在 EC 表中只提供非开关静态电流的原因。

    如果您需要系统中的低输入电流、FCCM 器件还不够、您需要选择 ECO 模式器件、例如 TPS564242。

    Shuai