This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:TPS7A2055低输出电压

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175036/tps7a20-tps7a2055-low-output-voltage

器件型号:TPS7A20

您好!

我在使用 TPS7A2055PDBVR LDR 稳压器时遇到问题。 我想使用此芯片从6V 电源生成5.5V 输出电压。

在我的设计中、我有一个22uF 的输出电容器和一个>1uF 的输入电容器。

负载与 PMOS 相连。 如果到 MOSFET 开路、则输出电压约为5.3V、输入电压为6.00V。 这不符合预期、但可以正常工作。

一旦我连接负载(最大50mA)、电压就会降至4V 以下

EN 引脚连接到输入电压。

您能解释一下这种行为吗?

Moritz Speidel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、  

    当器件在没有任何负载的情况下启动并且在连接50mA 负载后立即捕获其输入电压、输出电压时、是否可以捕获示波器快照? 此外、是否可以移除 PMOS 并通过施加电阻负载或直接在 Vout 处施加负载来对其进行测试?  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    我从示波器中获取了一些屏幕截图,可惜它没有内部 USB :(。

    Startup

    无负载启动                                                连接负载(移除 PMOS 电压)

    VIN 在最初连接负载或负载瞬态时没有出现压降问题。

    我尝试将一个34欧姆电阻器并联到 PMOS 路径(PMOS 未导通)。 输出电压随后降至2.4V。

    器件是否可能损坏?

    最棒的

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、  

    感谢您分享示波器截图。  

    对于以下示波器屏幕截图:  

     一旦您连接负载、就会出现这种情况、 对吧? Vbus 是否仍然是 Vin、还是仅适用于 PMOS? 此外、在哪里测量 Vout? 它是直接穿过 LDO 还是沿线路向下?  

    如果 Vbus 是 Vin、那么 Vin 似乎一旦加载、就会崩溃。  

    15V 电压轨使用什么电压?15V 电压轨上的电流限制是多少?  

    我会尝试执行以下操作:  

    通过旁路 L78M 将 L78M 器件与 TPS7A20隔离。 这可以通过不打开 L78M 器件并向 TPS7A20施加6V 外部电压并再次运行测试来实现。  

    正常开启时、器件损坏会很奇怪。 如果出于任何原因这仍然是可行的、我建议使用新的 TPS7A20来更改它、然后重新运行测试。  

    最后、您能否与负载共享原理图?  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    VBUS 只是 PMOS 的控制电压。 我还测量了 Vin 和15V 电压轨。 它们不受施加负载的影响。

    15V 由具有100mA 电流限制的 Keitley 230供电。

    VOUT 是在 TPS (小于1mm 的距离)后直接在电容器上测量的、因此电阻压降不应发挥重要作用。

    如果我直接为6V 电压轨供电、那么如果我连接负载、也会发生同样的情况。

    除了+15V 和 GND 之外、没有任何连接器连接。

    最好的,莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、  

    我已经介绍了 Raspberry Pi Pico 数据表、 它们在 不使用 USB 时显示相同的配置。 也就是说、VSYS 可由1.8V 至5.5V 电压供电、这是 TPS7A20生成的电源轨:  

    上部电源流不会崩溃、这似乎是奇怪的。  

    您是否尝试更换过 LDO?  

    最后、是否有方法可以执行以下操作:  

    移除 PMOS 并/或将 LDO 与 MCU 隔离以防止任何损坏、并为 LDO 加载110欧姆电阻以获得50mA?  

    最后、是否有办法增加15V 电源的电流限制。 我想排除浪涌电流、但我认为情况并非如此、因为没有其他电压轨崩溃。

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    我只有时间尝试直接通过 PMOS 提供3-5V 电压。 一切都很好。 我将尝试使用额定电流更高的 PSU、因为我最能做到的是100mA。 此外、我还将用新芯片替换该芯片。

    一旦我有了新信息、我就会回来。

    谢谢、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、  

    感谢您的耐心和分享信息。  

    从您分享的示波器快照中、几乎可以看到 TPS7A20进入电流限制、或者它通过反向电流受到损坏。 我还从 Raspberry Pi DS 中了解到、建议在 与 PMOS 体二极管相同的方向上使用肖特基二极管。  

    同样的方法也可应用于 LDO、以保护其免受任何可能的反向电流情况的影响。  

    安装新的 LDO 后、请告诉我。 我强烈建议将其与 Raspberry PI 分开进行测试、并捕获启动和关断波形、并尝试按照前面所述对其进行加载、以便在与 MCU 交互之前丢弃任何可能的损坏。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    我更换了 LDO 并添加了肖特基二极管、现在一切都正常!

    似乎旧的那个坏了。 非常感谢您的支持。

    度过美好的圣诞时光!

    最棒的

    莫里茨