This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:如何选择前馈电容器?

Guru**** 2534760 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182088/lmr33630-how-to-select-feedforward-capacitor

器件型号:LMR33630

尊敬的:

我在下面看到了有关 CFF 选择的两个公式:第二个公式是最佳 CFF 值。 哪一个是最好的?

我 对第一个公式感到困惑:如果我选择小 CFF、CFF 产生的零点和极点将被推至高频率、并且不会升压相位。

请就此发表一些意见。

谢谢。

BRS

Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kian

    第二个公式更优化、但需要参数"f_nocff"。 您需要对其进行测试、然后获取这些测试结果。 因此、建议在设计阶段将第一个作为起点。

    是的、 如果 CFF 值较大、则带宽会得到更大的改善。 但是、如果 CFF 过大、前馈电容器会导致环路增益交叉频率过高、并且 CFF 相位升压贡献不足、从而导致不可接受的相位裕度或不稳定。  

    不确定您是否看过 此 https://www.ti.com/lit/an/slva289b/slva289b.pdf?ts=1671624760910&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Flit%252Fds%252Fsymlink%252Flmr33630.pdf%253Fts%253D1671624711898%2526ref_url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ti.com%25252Fproduct%25252FLMR33630 供您参考。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    感谢您的回复。

    我已经阅读了此应用手册并找到了第二个公式。 因此、我对这两个方程之间的关系感到困惑。

    正如您说过的、第二个等式更好。 但我还想知道如何驱动第一个方程。

    谢谢。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我能知道您在哪里找到第一个公式吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    sqrt [(1/R1)*(1/r1+1/r2)]=(1/r1)*rt (r1+r2/r2)=(1/r1)*sqrt (Vo/vref)

    因此 Vo*Cout/120大约为1/2*Pi *fnocff。   

    CFF 区域将等于或小于格式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    我在 LMR33630数据表中找到了第一个公式、在应用手册 slva289b 中找到了第二个公式。

    我可以驱动这个方程。

    [引用 userid="308705" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182088/lmr33630-how-to-select-feedforward-capacitor/4454537 #44537"]sqrt [(1/R1)*(1/R1+1/R2)]=(1/R1)*sqrt (R1+R2/R2)=(1/R1)*sqrt (Vo/Vref)

    并询问  Vo*Cout/120 为什么=1/2*Pi fnocff?

    [引用 userid="308705" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182088/lmr33630-how-to-select-feedforward-capacitor/4454537 #44537"]Vo*Cout/120大约为1/2*Pi *fnocff。  [/报价]

    谢谢

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kian:

    我检查参数,nocff corss 频率等于1/2*Pi *Fnocff~=Vo*Co/50, 您可以使用以下 doc 进行循环模拟。

    https://www.ti.com/lit/zip/snvr484

    我不知道为什么要使用 Vo*Co/120,但我想保持 CFF 更小有助于使整个环路保持稳定。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回复。

    让我从质量上理解 CFF 选择。 我们可以关闭该线程~

    谢谢。

    BRS

    Kian。