This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:检查 BQ76952原理图

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182754/bq76952-check-bq76952-schematics

器件型号:BQ76952

大家好、

请帮助检查原理图、谢谢!

e2e.ti.com/.../16S_2D00_AFE_5F00_X0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们的大多数团队现在都不在办公室、当他们返回时、他们将能够做出更好的回应。  我自己看了一下您的原理图、并发表了一些意见:

    -移除 C28、它被 C33取代。  只要电池组出现短路瞬态、使电容直接连接到 VSS 有助于避免 VC1引脚在 VSS 以下尖峰。

    - R55和 R56 100 Ω 电阻器应位于感应电阻器(我认为是 R53和 R54)与 SRP/SRN 引脚之间。  在您的情况下、电池组电流需要流经 R55/R56才能到达感应电阻器。

    -如果使用内部18k 上拉电阻(如果使用内部180k 上拉电阻、则热敏电阻(C22/C23/C25/C14/C15/C17)上的电容最大应为4nF (如果使用内部180k 上拉电阻、则最大为400pF)。

    C30应为22nF

    - Q6和 Q9的源没有连接到 PACK+、这是设计的吗?

    -当您有并联 FET (例如 Q4/Q7/Q8)时,CHG 驱动器的电阻通常较大(5.1k),然后在该分离点和每个 FET 栅极之间进行分离并具有较小的电阻(例如200欧姆)。

    - Q1电路的用途是什么?  通常情况下、BQ76952 BAT 引脚通过二极管/R/C 从 C16偏置、因此它始终保持功率。  该器件可进入深度睡眠或关断模式、以便在需要低电流时减小其电源电流、但通常情况下、BAT 引脚不会像您设置的那样与电池组电压断开连接。  我不清楚 P+节点是什么、它是在哪里生成的、或者它将是什么电压。

    -您可以考虑在所有4个 SPI 引脚和连接器之间添加0欧姆电阻器。  这些值稍后可以增加、以增加 ESD 稳健性。

    谢谢、

    Terry