This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:TPS386000和 lsf0108上拉电阻器问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TPS386000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617913/tps386000-tps386000-and-lsf0108-pull-up-resistor-issue

器件型号:TPS386000
主题中讨论的其他器件:LSF0108

你好  

  我有一个原理图、电源序列芯片 TPS38600输出需要连接电平转换器、TPS38600电源和上拉电压为5V、LSF0108需要转换为3V3。

  根据 TPS38600的数据表、我需要使用一个上拉复位值不应小于10k 的电阻器、但 lsf0108数据表建议上拉电阻器为470R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我、电阻器的值是多少
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS386000是否连接到 LSF0108的使能引脚? 在这种情况下、LSF0108建议使用200kOhm 的上拉电阻器。

    如果连接不正确、请提供您的原理图。 如果这解决了您的问题、请单击"这解决了我的问题"、如果这回答了您的问题。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael
    感谢您的重放、因为在 PCBA 上、tps386000的输出电压已经上拉至5V、因此 tps386000和 CPLD 之间有一个电平转换器。
    在 PCBA 上,上拉电阻器参考了 lsd108数据表,值为470R,但当我今天阅读数据表时,我发现 tps386000建议输出上的上拉电阻器不应小于10k,
    请为我检查一下、如果对于 tps386000和 lsfg0108是可以的、我是否需要更改上拉电阻器的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重放、因为在 PCBA 上、tps386000的输出电压已经上拉至5V、因此 tps386000和 CPLD 之间有一个电平转换器。
    在 PCBA 上,上拉电阻器参考了 lsd108数据表,值为470R,但当我今天阅读数据表时,我发现 tps386000建议输出上的上拉电阻器不应小于10k,
    请为我检查一下、如果对于 tps386000和 lsfg0108是可以的、我是否需要更改上拉电阻器的值?
    由于有很多 PCBA,我希望不要更改电阻器,请检查一下,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信 B 侧的正确上拉电阻值为10k 或更高、因为 TPS386000需要该值。 我认为 A 侧的上拉电阻器的值较低、为470欧姆、这允许从 B 侧的5V 电压向下转换为 A 侧的较低电压、该电压由上拉电压 RefA 和 A 侧的上拉电阻器设置。

    这有道理吗?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    非常感谢、我 将作为您的建议。