This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55332-Q1:TPS55332 IC 无负载情况和较低输入电压问题

Guru**** 2572275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618101/tps55332-q1-no-load-condition-and-lower-input-voltage-issue-with-tps55332-ic

器件型号:TPS55332-Q1

你(们)好

 

我已使用 TPS55332 IC 为8V 至18V 的输入电压范围生成20V 的输出电压。

要求是:

输入电压:8V 至18V

输出电压:20V

输出电流:1A

 

我已经将开关频率设置为280kHz。 并将输出电感器用作22uH。

在输入侧、我们为升压转换器使用了 EMI 滤波器。

 

问题是、根据下面的原理图、我得到了 PCB。

在输入电压为12V 的电路板上电后、我观察到 IC 在没有任何负载的情况下开始加热、并提供20V 的输出电压。

然后、我尝试 了18V 的输入电压以及 600kHz 和1.5MHz 的开关频率、 该 IC 在0.5A 的负载电流和无负载的情况下工作良好。

以下电路无法在16V 及以下的较低电压下运行。 请建议可以进行哪些更改。

是否有任何解决方案? 我希望电路在8V 输入电压下工作。

 

此外、我还可以、输出电流为0.4A、但不希望更改电感器和二极管等主要组件、因为这将很难与电路板相关。

请给出建议。

下面是随附的原理图、供参考。

谢谢、此致

Pratima Vishwakarma

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在设计中使用 TPS55332。

    请参阅数据表第8页上的方框图吗? 您似乎有一个流经内部稳压器的反向电流、因为您的电路中没有放置方框图中的"D3"。 另请参阅数据表的图11并参阅 D1。 如果没有该二极管、由于输出高于 Vin、输出电压可以通过 VREG 引脚反馈到输入。

    希望这能解决问题。

    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI