This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:(2)中在 dschrge 上关闭的 FET 看起来与所有正常条件(数据存储器配置错误?)相似

Guru**** 2571755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618023/bq4050-2-fets-closed-on-dschrge-in-looks-like-all-normal-conditions-data-memory-configuration-mistake

器件型号:BQ4050

您好! 再次需要帮助! (之前的主题中没有答案)

当我过去的线程中的 prblem 被解决时,就会出现一个新的线程(我按照 SLUUAQ3中的指令逐一配置了所有 Datas 内存。

但随后我对电池组施加负载(大约为1500mA 或更低、无金属)、然后电流大约流动1秒、然后器件关闭 FET 1秒、并循环流动。  充电模式也是如此。

整天都在寻找错误,但没有成功((寄存器和数据存储器附件)。 谢谢)

e2e.ti.com/.../6433.rezerv_5F00_test_5F00_data_5F00_memory.gg.csv.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    您能否包含一个日志文件、以1秒的间隔记录、以便我们可以查看监测计的运行情况。 此外、屏幕捕获的图像应包括所有寄存器、尤其是安全状态和 pf 寄存器。 您可能会遇到安全情况、因此 FET 会关断。 仔细检查您的所有安全设置、并确保没有违反任何安全设置

    谢谢
    Onyx