This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65283:在 TPS65283数据表中

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617928/tps65283-in-tps65283-datasheet

器件型号:TPS65283

您好、先生:

根据以下公式。

TI 数据表中的标记是否错误

想问:

此材料是否有新的温度计算?

请帮助检查"谢谢"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于生成 Theta-JA 和 Theta-jc (顶部)的模型使用非常不同的测试条件。  

    Theta-JA 测试使用静止空气条件和带有散热过孔的4层 PCB、而 Theta-jc (顶部)测试使用1层 PCB 和封装顶部的大型散热器。

    Theta-jc (顶部)仅适用于热传递由结至外壳电阻决定的情况、例如封装顶部有散热器。  

    因此  该公式不适用。

     

    您可以在 TI 的散热应用手册 SPRA953C 上进一步阅读这些值。