This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735:输出电压设置电阻器

Guru**** 2491125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617111/tps735-output-voltage-setting-resistor

器件型号:TPS735

您好!
可使用的最大电阻值是多少?

例如、我可以使用1MΩ?

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seishin、

    MΩ MΩ 更高精度的应用、1k Ω 电阻器可能太大-根据针对 IFB 的 EC 表规格、器件具有高达500nA 的内部泄漏路径、标称值为1.2V 时相当于2.4k Ω 电阻器。 根据方框图、内部反馈电阻器的大小为2uA 的电流、但请记住、在固定版本上、由于 FB 引脚与 FB 节点断开连接、IFB 通常要小得多。

    戴维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    感谢您的快速回复。
    我了解电阻值。
    我将使用 Webench 的建议值进行设计。
    Vin=3V、Vout=2.5V、Iout=0.25A
    r1=k Ω、r2=118kΩ 110kΩ(Ω Webench)

    此致、
    Seishin