This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:瞬态性能与放大器;负载调节问题

Guru**** 2487165 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617781/lm5088-transient-performance-load-regulation-issue

器件型号:LM5088

我的客户将 LM5088用于12V 直流风扇。 他观察到、在向模块供电时、风扇电压 VFAN 会击穿超过40V、然后稳定下来。

此外、电压调节很差、并且随负载变化。 我还没有得到更多有关这方面的详细信息。

原理图:  

请分享您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果输入端有滤波器、请确保其阻尼良好、即其 RDCR 较高、铁氧体磁珠通常具有足够高的电阻以良好抑制。  但是、如果这是具有低 DCR MR 的典型电感器、则需要抑制。  最简单的方法是添加一个与 C500并联的输入电容、使 CD>>C500 (至少大5倍)和 ESR 处于100的 MR 范围内、例如0.5欧姆。

     

    关于启动时间、将 CSS 从10nF 增加到100nF 将有助于解决过冲问题、但我们需要确定电源是否稳定。  检查示波器处于稳定状态的开关节点、以确认稳定性是一个好主意。  

     

    此致、

     

    David。