This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:适用于超低噪声运算放大器的低噪声电源

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6552, LMH6629, TPS65131, LM27762, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617554/lm27762-low-noise-power-supply-for-ultra-low-noise-op-amps

器件型号:LM27762
主题中讨论的其他器件:LMH6552LMH6629TPS65131LM5160

你好

我正在设计一些基于 LMH6629和 LMH6552的超低噪声放大器。

LMH6629 位于传感器的前端、用于放大非常小的信号(UV 至 mV)、 而 LMH6552用于驱动高速 ADC。

LMH6629需要 ±2.5V/16mA,LMH6552需要 ±5V/16.5mA 电源。

实际上、我有一个5V 20W 直流适配器。

我的第一个选择是 TPS65131、它将5V 升压至 ±15V。  然后,我要  用两个(TPS7A4700和 TPS7A3301)将它们转换为±5和±2.5。

但今天我遇到 了 LM27762! 我认为这是一个不错的选择、因为它使我的设计非常紧凑、噪声为22uVrms、并且能够为消费者提供(1.5~5V)/250mA 电流。

但我不确定自己的选择! 因为这是我第一次设计超低噪声电路。

哪一个更好? 哪一个在超低噪声应用中更可靠?

如果您能提出计划、我将不胜感激。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我可以从以下链接中找到合适的答案:(对于 ADC)
    e2e.ti.com/.../noise-requirements-for-adc-power-supplies-


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您的第一个架构、即分离轨后跟 LDO、噪声最低。 LDO 需要在输入电压和输出电压之间进行一定程度的电压隔离以抑制噪声。 通常、至少需要0.5V 电压才能实现最佳噪声抑制。 +/-15V 过大--+/-6V 应该足够了。

    此外、LM2762的噪声性能不是很好、因为输入电压为5V、并且需要+/-5V 输出电压。 它可用于5V 输入电压的+/-2.5V 电源轨。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注和推荐。
    产生负电压对我来说始终是一项挑战!
    但我可以找到一些非常有用的文档:
    查看第16页:
    www.ti.com/.../tidud38.pdf

    ( www.ti.com/.../tida-01427www.ti.com/.../tidrs44 )
    我认为上述文件是非常实用和值得的。 它们从+15V 产生了+5V 电压。
    如果可以、我可以使用 TPS65131而不是 LM5160。 实际上,他们使用的是 Lm5160 b,因为他们的设计中也需要+/-13V :)
    但这是我的设计中的绿灯、但正如您提到的、这不是一个好选择。

    (最新更新:我使用 TI WebBench 进行了仿真。 我不能使用 TPS7A4700设计+15至+5V/0.3A:|所以您就这样做了)

    以下文档是此类应用的工业版本:
    www.ti.com.cn/.../tidua78b.pdf

    在另一篇文章中、您提到了一个有用的链接:
    e2e.ti.com/.../2174250
    www.ti.com/.../tida-01405

    此致