Other Parts Discussed in Thread: LMH6552, LMH6629, TPS65131, LM27762, LM5160
主题中讨论的其他器件:LMH6552、 LMH6629、 TPS65131、 LM5160
你好
我正在设计一些基于 LMH6629和 LMH6552的超低噪声放大器。
LMH6629 位于传感器的前端、用于放大非常小的信号(UV 至 mV)、 而 LMH6552用于驱动高速 ADC。
LMH6629需要 ±2.5V/16mA,LMH6552需要 ±5V/16.5mA 电源。
实际上、我有一个5V 20W 直流适配器。
我的第一个选择是 TPS65131、它将5V 升压至 ±15V。 然后,我要 用两个(TPS7A4700和 TPS7A3301)将它们转换为±5和±2.5。
但今天我遇到 了 LM27762! 我认为这是一个不错的选择、因为它使我的设计非常紧凑、噪声为22uVrms、并且能够为消费者提供(1.5~5V)/250mA 电流。
但我不确定自己的选择! 因为这是我第一次设计超低噪声电路。
哪一个更好? 哪一个在超低噪声应用中更可靠?
如果您能提出计划、我将不胜感激。
此致